结果:找到"在线人数限制 教学应用",相关内容1000条
  • 一张图了解华轩阳
  • 进口牌子很贵我们替代很会
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产 替代 进口 芯片工艺 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-20 19:48:00
  • 立创EDA对同一个网络出口有在线用户数量的限制吗?
  • 实验室进行电子设计相关教学,想使用立创EDA设计电路,但是发现不登录则无法更新PCB,只能重新生成PCB。如果整个班100人左右,同时登陆使用立创EDA,会被官方判定为流量攻击、或者可能存在非法盈利使用,从而限制登陆使用吗?同一个网络出口有没有同时在线人数的限制?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 线 发帖人:佳佳的EDA 发帖时间:2021-06-04 12:21:00
  • LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
  • LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...需要的硬件:1.LOTO示波器价格330元~988元不等。2.vi曲线测试仪工控板价格118元。需要的软件:LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.LOTO示波器变与VI曲线强强联合:1.示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。2.设置示波器为X_Y模式3.打开示波器,可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: VI曲线测试仪电路板维修中的 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:44:00
  • 多款额温枪方案量产,GD32加速医疗电子行业应用
  • 从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商预计,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状况并未好转,相关厂商的方案开发和交付压力仍然巨大。因此,在长期需求驱动下,测温仪供应链寻找稳定可靠、供货充足的相关MCU和热电堆传感器供应商成为重中之重。近日,搭...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD MCU 发帖人:LOVE67 发帖时间:2020-04-13 15:04:00
  • 在线元件库不好用
  • 如题~~试了好多次一直是这样显示本地端和网页端都是这样
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 线元件库不好 发帖人:午夜pcb 发帖时间:2020-01-19 00:52:00
  • 做了一个简单的基于Opencv和STM32F103的人脸追踪
  • 突然想用手边的STM32最小系统版做一个人脸追踪平台,芯片是STM32F103RCT6。用的是Opencv的人脸识别框架,通过串口把人脸坐标发回单片机完成通信通信。单片机控制两自由度的舵机平台。参考论坛的资料自己做了一个比较简单的实验,高手勿喷。上位机用的C++,但是一直没搞懂C++的8位数据存储结构,导致串口发到单片机里的数据是错误的。但是因为图像坐标最大只有320*300,索性直接除二发出去,单片机接收到之后在乘以2.虽然会造成数据不精确,但由于本身数据不大,精度还行。控制方面用的增量式PID,追踪性能挺好的。这里贴出增量式PID的基本公式方便大家理解,因为只需要对人脸的移动做出快速的反...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 机器脸识别 自动控 发帖人:休息的哈密瓜 发帖时间:2018-11-23 16:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: